This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:具有 MSPM0 的 nRST 连接

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651687/tcan11625-q1-nrst-connection-w-mspm0

器件型号: TCAN11625-Q1

您好团队:

考虑到 nRST 与 MSPM0 (MPMSM0H8217-Q1) 的连接、MSP 数据表指出:“对于大多数应用、TI 建议将一个外部 47k Ω 上拉电阻器与一个 10nF 下拉电容器连接、从而使 NRST 引脚能够由另一个器件或调试探针控制“、但 TCAN11625 具有连接到 Vccout 的内部上拉电阻。 在这种情况下、我们是否可以去除具有 10nF 下拉电容的外部上拉电阻器?

image.png

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    与 47K Ω 外部上拉电阻器相比、TCAN11625 nRST 引脚内部的 240k Ω 内部上拉电阻器更弱、尽管它不需要外部上拉电阻器或去耦电容器、但内部上拉电阻器的工作方式更像失效防护机制、以确保 nRST 为高电平。 由于 MSPM0 数据表需要 47K Ω 和 10nF、您仍应将其放置在 MCU 侧。 该电容应尽量靠近引脚放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我懂了。 谢谢你。

    此致、

    Youhei