This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:通过 USB 2.0 实现的聚合吞吐量

Guru**** 3002170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652951/tusb7340-aggregated-throughput-over-the-usb-2-0

器件型号: TUSB7340

大家好、TI 专家团队

我们想将 USB 2.0 摄像头连接到主机。

我们正在寻找一款四端口 USB 2.0 接口器件、该器件可以 在全部四个下行端口  上同时提供 480Mbps 吞吐量、并且上行链路通道上的总吞吐量为 480Mbps× 4 = 1.92Gbps。

请建议符合上述要求的 TI 器件型号。

此致、
Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

      单个主机的 USB2 总带宽为 480Mbps、必须由四个下行端口共享。 而不是 1.92Gbps。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    “单个主机的 USB2 总带宽为 480Mbps、必须由四个下行端口共享“ 即使在主机和 USB 控制器/集线器之间使用 PCIe 接口、也是如此?

    -

    Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、因为只有一个 PCIe 端口负责处理所有 USB 下行端口。

    对于 USB 控制器、系统软件将管理不同端口的带宽。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian Zhou 的 支持。  

    根据我的理解、TUSB7340(USB 3.0 xHCI 主机控制器)不会在所有四个下行端口上同时支持 480Mbps 吞吐量、因为单个主机的总 USB 2.0 带宽是 PCIE 上的 480Mbps。

    1. TI 产品系列中是否有任何其他可以在所有四个下行端口上同时提供 480Mbps 吞吐量的 TI USB 器件或简单解决方案?
    2. 如果 TI 没有简单的解决方案、这是否是整个行业的限制因素?

    -

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

     TI 没有其他解决方案可以 在所有四个下行端口上同时提供 480Mbps 吞吐量。

      这是整个行业的局限性。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian Zhou 为您提供的所有支持和指导、非常感谢您的支持和指导。  

    -

    Vaibhav