This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:TXS02326A 32KHz 时钟

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653270/txs02326a-txs02326a-32khz-clock

器件型号: TXS02326A

您好:

我无法从数据表中理解多路复用器是否具有内部时钟源、我可以将引脚 22 悬空/连接到 GND

如果它确实有内部时钟、请解释在哪种情况下、我必须为该 CLK 输入连接外部基准

 

谢谢、

Anat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anat:

    是、此器件具有内部 CLK (32KHz)。 请参阅下面的表 9。 如果使用内部 CLK、请考虑向外部时钟控制寄存器写入 0:

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    感谢您的答复

    我看到了这个表、但在内部时钟的数据表说明中没有看到其他任何内容  

    我不需要向寄存器写入 0、这是上电/复位时的默认值

    我缺少有关内部时钟的详细信息、在使用内部时钟时如何连接 CLK 引脚、在这种情况下、我必须连接外部 32KHz

    谢谢、

    Anat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anat:

    建议不要保持悬空、因为它是器件的输入。 有关其他详细信息、请参阅常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945198/faq-what-is-a-floating-input-or-floating-node

    此致、

    插孔