This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:原始旁路模式下的 2.5GBASE-R 错误

Guru**** 3006670 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653645/ds250df230-2-5gbase-r-errors-in-raw-bypass-mode

部件号: DS250DF230

好天

仅在一些背景情况下、我已经为 10GBASE-R 将芯片的比特率设置为 10.31250 Gbps  

我能够毫无错误地通过器件发送和接收 10G 流量、并且 CDR 正在报告锁定。 所有这些都在 10G 下正常运行。

第一个问题)我然后通过该设备运行 5GBASE-R 流量、这恰好是 10G 比特率的一半。 在这种情况下、即使比特率设置为 10.31250Gbps、CDR 也会报告锁定。 也会无错误地通过数据包。 预计 CDR 仍将以设定比特率的一半锁定吗?

在此之后、我还通过该设备发送了 2.5GBASE-X 流量。 为此、我在 CDR 未锁定时启用原始旁路模式(使用寄存器 0x1E)。

此时、我会在 2.5G 数据包测试期间看到连续的数据包错误(约占流量的 1%)。 经过一段时间测试不同的设置后、我发现如果我将适应模式设置为无适应(寄存器 0x31)、错误将停止、所有流量都将顺利通过。 在更改此设置之前、调整模式设置为 1、作为程序员指南的背板/中板设置的一部分。  

2n 问题)您能否解释为什么 2.5G 流量在仅 CTLE 自适应模式处于活动状态时会出现错误、而在自适应模式处于停用状态时则会出现 0 错误? 这对您来说是否有意义?

如有任何帮助、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    1.是的,这是预期的。 DS250DF230 将锁定到设置比特率的子速率(除以 2、除以 4)。  

    2.在原始旁路模式下, CDR 永远不会锁定。 重定时器永远不会获得正确的 HEO 和 VEO 测量值、并且 CTLE 会适应不正确的品质因数。 这通常会导致过均衡、因此您会看到位错误。 对于原始旁路模式、我建议禁用自适应模式并手动设置 CTLE 设置。  

    此致、

    Charles