This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232 和 MAX3232E 之间的差异

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653774/max3232e-difference-between-max3232-and-max3232e

部件号: MAX3232E
主题中讨论的其他器件: MAX3232、

您好的团队、  

MAX3232 和 MAX3232E 之间有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neizeng,

    主要区别在于 E 版本包含 IEC ESD 等级。

    - Bobby