This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210EVM:可以收到 TUSB1210 EVM 的原始设计文件吗? (原理图,艺术品 PCB 文件)

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648760/tusb1210evm-could-i-receive-the-original-design-files-for-the-tusb1210-evm-schematic-artwork-pcb-file

器件型号: TUSB1210EVM
主题: TUSB1210 中讨论的其他器件

我能否收到 TUSB1210 EVM 的原始设计文件? (原理图,艺术品 PCB 文件)

我这样做是为了验证 USB 2.0 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们今天是 OOO 为美国的假期。 预计明天就能获得 EOD 的响应。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将这些文件发送过来。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经接受了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我看不出它在我这边被接受了 您是否可以尝试再次接受或拒绝并在您的最终发送朋友请求? 将我的姓名悬停在 E2E 上可以完成此操作。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan