This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321AIRWBR 的 CC 问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, HD3SS3212, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646971/tusb321ai-the-cc-issue-for-tusb321airwbr

器件型号: TUSB321AI
主题中讨论 的其他器件:HD3SS3212、 TUSB321

您好、

我们的设计是:  

USB 3.0 通信需要两组 TX 和 RX 差分对。  但我们的 ARM 只能提供一组 TX 和 RX。 因此、我们使用 TI 的 TUSB321AIRWBR 和 HD3SS3212IRKSR 来实现此功能。
 
1.对于 TUSB321AIRWBR、芯片内部的 CC1、CC2 以及 Type-C 上的 CC1、CC2 都是交错的、而不是对应的一对一:
900ca8d8332b1baf4b6d89ca9cddd8c2.jpg
f9bbcad58af90589d9b037a858bd60fa.jpg
VBUS_Det 引脚上的 900K 需要为 NC 下降、如果 900k 没有下降、则 CC1、CC2 和 DIR 的状态将不正确:
cbcddde3137e96e65a70b5ba45f801f1.jpg
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“507183“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646971/tusb321ai-the-cc-issue-for-tusb321airwbr 对于 TUSB321AIRWBR、芯片内部的 CC1、CC2 以及 Type-C 上的 CC1、CC2 都是交错的、而不是对应的一对一:

    要将 TUSB321AI 与 HD3SS3212 配合使用、CC1 和 CC2 应按照 TUSB321AI 数据表中的典型应用进行交换:

    [quote userid=“507183“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646971/tusb321ai-the-cc-issue-for-tusb321airwbr VBUS_Det 引脚上的 900K 需要下降 NC、如果 900k 没有下降、则 CC1、CC2 和 DIR 的状态将不正确:

    如何将 TUSB321AI 用作 DFP、UFP 或 DRP?

    如果用作 UFP 或 DRP、则 VBUS_DET 引脚 必须 通过 900K Ω 电阻器上拉至 VBUS、否则 TUSB321 将无法配置为 UFP。

    此外、对于 DFP 应用、请确保 ID 引脚与电源开关或类似的内容一起使用、以控制何时将 VBUS 发送到 Type-C 连接器。 如果 VBUS 不受 ID 引脚控制、Type-C 连接将仅在一个方向上工作或仅在 USB2 下工作。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan