This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A 原理图和布局

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646785/tusb211a-tusb211a-schematic-and-layout

器件型号: TUSB211A
主题: TUSB211 中讨论的其他器件

image.pngimage.png

您好支持团队:

我们目前正在检查使用该器件的原理图设计、并想确认一些实现细节。

  1. D1/D2 网络连接
    在我们的设计中、 通过短接网络名称将引脚 D1 和 D2 连接在一起。
    您能否确认将 D1 和 D2 短接 在一起是否是正确的建议实施方案?

  2. 预留引脚外部电容器
    对于 保留引脚、建议连接外部电容器吗?
    如果是、您能否告知 建议的电容值 和任何其他指导原则(例如放置或连接要求)?

  3. IC 下方 D1/D2 短路的布局
    关于 PCB 布局、我们遵循了数据表中所示的布局示例(图 8‑15、 器件封装下方的 DP 和 DM 布线)。
    在我们的设计中、 D1 和 D2 短接在一起、并直接布线到 IC 封装下方、如参考图所示。

    请确认此布线方法是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    D1/D2Net Connection
    在我们的设计中、 通过短接网络名称将引脚 D1 和 D2 连接在一起。
    您能否确认将 D1 和 D2 短接 在一起是否是正确且推荐的实施方案?

    正确、必须通过 DP 1/2 和 DM 1/2 在转接驱动器下方短接 DP/DM。 将这些引脚命名为相同的网络名称有助于指示这一点。

    保留引脚外部电容器
    对于 保留引脚、建议连接外部电容器吗?
    如果是、您能否告知 建议的电容值 和任何其他指导原则(例如放置或连接要求)?

    仅当在设计中用于替换 TUSB211 时、才需要外部电容器。 如果不考虑将 TUSB211 的 P2P 功能、则此引脚可以悬空。

    IC 下方 D1 / D2 的布局
    关于 PCB 布局、我们遵循了数据表中所示的布局示例(图 8‑15、 器件封装下方的 DP 和 DM 布线)。
    在我们的设计中、 D1 和 D2 短接在一起、并直接布线到 IC 封装下方、如参考图所示。

    听起来不错、DP/DM 应按 图 8-15 所示进行路由。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan