This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:无法识别某些 iphone 型号

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646363/tusb320-some-model-of-iphone-can-not-be-identified

部件号: TUSB320

你(们)好  

我的客户报告了无法识别某些 iphone 型号的问题。 您可以帮助查看下面的日志吗? 有什么想法为什么会发生这种情况,如何解决它? 谢谢!

 

在 iphone 插入 USB 之前

VBUS:0

USB320 寄存器

0x08:0x00

0x09:0x20

0x0A:0x10

 

自插式 iphone USB (NG、无 MTP)

vBus:1.

USB320 寄存器

0x08:0x00

0x09:0x80

0x0A:0x10

 

iphone 插入 USB 后(正常)

vBus:1.

USB320 寄存器

0x08:0x00

0x09:0x80

0x0A:0x10

 

NG 日志(无法识别 iphone)

--------------------------------------------------------------------

[DBG]:al_DoEventHandle_kevt[1529]:--KEYDEF_USB_PLUGIN 充电密钥事件。值:1

[DBG]:SetCharger[2708]:[SetCharger] SetCharger。 Val:0 logChargerLevel:0

[DBG]:SetChargingFunction[2802]:[SetChargingFunction]请求启用充电。

[DBG]:SetChargingFunction [2814]:[SetChargingFunction ]成功。

【信息】:FuncUpdateBattery[894]:

电池电平= 1

[info]:operator()[363]:

【用户】 (415.956、+13375)    go_show:显示顶部面板 capture_top_bar.c:457

 

<6>tusb320 0-0061:连接状态:上行端口、电缆方向:CC1、附件:无

[DBG]:OnUsbPluginTimerExpired[2041]:[Capture]-- OnUsbPluginTimerExpired: USB 插件 2s 计时器已过期。 ——

[OnUsbPluginTimerExpired][2042] SetCharger 1.

[DBG]:SetCharger[2708]:[SetCharger] SetCharger。 Val:1 logChargerLevel:0

[DBG]:SetChargingFunction[2802]:[SetChargingFunction]请求启用充电。

[DBG]:SetChargingFunction [2814]:[SetChargingFunction ]成功。

--------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能帮助提供 TUSB320 的客户原理图吗? 其预期应用是 DFP 还是 UFP?

    客户能否在建立连接之前捕获 CC1 和 CC2 的任何波形?

    客户能否尝试使用不同的 USB-C 电缆并查看问题是否仍然存在?

    如果他们在 CC 线路、I.E ESD 或电阻器上有任何元件、我建议移除这些元件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan