This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:输入引脚串联电阻建议

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654370/tic12400-q1-input-pin-series-resistance-recommendation

器件型号: TIC12400-Q1

尊敬的专家:

对于在 TIC12400-Q1 的输入引脚上选择输入串联电阻、您有任何建议吗?

任何材料/参考值都有助于指导客户使用?  

非常感谢。

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    所需的输入串联电阻(和输入电容器)将取决于您所需的 ESD 性能。 这意味着如果是 8kV 或 15kV、值将会变化。 有关更多信息、请参阅 TIC12400-Q1 ESD 测试报告。

    还需要指出的是串联电阻的值。 您需要将该值保持在较低水平、以免影响电压读数。

    此致、

    Josh