This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:信号增强和总线电容再驱动

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654063/tca39416-signal-boosting-and-bus-capacitance-redriving

部件号: TCA39416
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

尊敬的:  

在我的电路板中、我将有高达~60cm 的 I3C 线路、据估计总线电容为~100pF、  

目的是在总线上使用多个 TCA39416 来重新驱动信号。  

我在 TCA39414 文档中找到了相关信息:  

  1. EVM 用户指南 SCPU047 明确指出“该器件 不会重新驱动或分离容性负载。 这意味着启用双方违反了 I3C 标准允许的最大负载“
  2. I3C 电压转换器和多路复用器基准 SCPA072 明确指出、“TCA39416 提供低电压电平转换 和信号增强“。  

我应该跟随哪一个?  

您建议串联使用 2 个或 3 个 TCA39416、以便将每个总线段保持在 50pF 电容以下?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivica:

    [引述 userid=“689569“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654063/tca39416-signal-boosting-and-bus-capacitance-redriving
    • EVM 用户指南 SCPU047 明确指出“该器件 不会重新驱动或分离容性负载。 这意味着启用双方违反了 I3C 标准允许的最大负载“
    • I3C 电压转换器和多路复用器基准 SCPA072 明确指出、“TCA39416 提供低电压电平转换 和信号增强“。  
    [/报价]

    此信息不会发生冲突。  

    我们使用了术语“信号增强“来表示通过使用上升时间加速器和下降时间加速器来实现一些边沿速率加速。 即使在芯片中使用这些电路、TCA39416 在技术上不是缓冲器、因为它没有将 A 侧和 B 侧分开的高阻抗路径   

    passFET 用于分离 A 侧和 B 侧

    “A“侧的电容将与“B“侧并联。  

    真实缓冲器具有以下结构 (TCA9617B):  

    但是、TCA9617B 仅用于支持 I2C FM+。  

    TCA39416 仍可用于“重新驱动/增强电容负载“、但它不会分离电容负载。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler、这现在很有意义。  

    您对此是否有一些建议:  

    我们有一个主机、然后有~60cm 长的线、然后连接到另一个板、另一个板上连接到外设的距离超过 10cm。  

    在总线上使用多个 TCA39416 是有意义的、还是我们只需要降低速度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivica:

    I3C 规格允许高达 50pF 的电压。  

    如果考虑从主机到~ 6pF、从下行目标到+连接器电容器、+布线电容器到 6pF、那么如果假设布线的容值为 0.8pF/cm、则可能超过 50pF。 该布线电容估算值取决于布线类型、无论是 微带线还是带状线。  

    TCA39416 有助于增强上升沿和下降沿、但对减小总电容没有帮助。 您可以利用 TCA39416 的增强功能、但由于电容超过 50pF、因此仍超出规格、尤其是因为 TCA39416 本身增加了大约 12.5 pF 的电容。  

    12.5MHz 时钟是最大规格。 I3C 始终可以以降低的时钟速率运行、因此这是一个选项。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。 这正是我的估计方法。  

    谢谢您、Tyler。