This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:ESD 能力

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653993/tcan1057a-q1-esd-caapbility

器件型号: TCAN1057A-Q1

尊敬的团队:

客户想了解 VCC 引脚的 ESD 功能。 在使用竞争产品时、他们遇到了 EOS 问题。

image.png

image.png

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    “适用于所有引脚“部分也应适用于 VCC、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    客户希望了解 VCC 引脚的更详细数据、这将有助于在中进行设计。 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您能否帮助澄清应该请求哪些确切数据? 此外、这适用于竞争器件?  
    因此、将如何使用这些数据? 谢谢。  

    此致、

    Michael。