This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:当 pwdn 为 1'b0 时、它是 DS25BR440 输出状态

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654128/ds25br440-which-is-ds25br440-output-state-when-pwdn-is-1-b0

部件号: DS25BR440

尊敬的先生:

    当 pwdn 为 GND 时、DS25BR440 的输出是否为 Vos? 由于 I pwdn 连接到 GND、因此输出为 Vos。  

    这不是“高阻抗“吗? 如果不是、我是否有机会让它进入高阻抗状态?  

 

顺祝商祺!

   Hung Lin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung:

    当/PWDN 为低电平时、输出引脚都将偏置到 1.2V 的 VOS、从而使 VOD 为 0V。 如果您希望信号看起来像高阻抗、您可以对其进行交流耦合、以便在这种情况下、它在电容器的另一侧看起来悬空。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

      谢谢、如果我需要高阻抗、我会关闭 IC 的 VDD 以使其具有高阻抗。