This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:有关 BC1.2 中的 SDP 暂停模式的问题

Guru**** 3002170 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652160/bq24392-question-about-sdp-suspend-mode-in-bc1-2

部件号: BQ24392

您好的团队、

 

我存在一个问题、即当电源处于“暂停“模式时、BQ24392 如何做出反应。

在暂停模式下、器件只能消耗小于 2.5mA 的电流。  

image.png

image.png

资料来源: https://www.usb.org/document-library/battery-charging-v12-spec-and-adopters-agreement

 

关于此主题、有两篇类似的文章。

 1. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/530442/bq24392-bc1-2-voltage-detection-suspend-mode/1930865?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24392%20%20suspend#

对于 IC 如何挂起、上面没有明确的答案。

2. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810212/bq24392-sdp-100ma-500ma-detection/2999208?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24392%2520%2520suspend

“当设备已配置且 未处于挂起状态时、将设置电流限制。

当器件已连接但未配置且未 处于挂起状态时、使用 100mA max。

当器件配置且 未挂起时、使用 500mA max。 “

我了解到 100mA 和 500mA 在未处于暂停状态时都被置位。 那么、在暂停模式下、输出状态将是什么?

IC 没有一种模式可以告诉控制器(例如 MCU)说 2.5mA 是最大电流、所以我假设在暂停模式下、它将只是“任何设备 DBP 计时器已过期“?  

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    如果不完全理解您所问的问题。 您能解释一下您所询问的设备状况吗?

    -猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hunter、

     当 USB 主机为 SDP 并处于暂停模式时、BQ24392 的行为是什么?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    此器件将识别所连接器件的端口类型并发出信号、并相应地控制 USB 数据开关。 在 SDP 模式下、它将允许根据表 1 进行 100mA 充电、但不会强制执行暂停模式。 当总线暂停时、您的电池充电 IC 将强制执行 2.5mA 电流限制。

    -猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hunter、

    感谢您的澄清。 明白了。

    Luke