This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN FD 收发器的 CAN IOPT 测试报告

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653844/tcan1043a-q1-can-iopt-test-report-for-can-fd-transceiver

器件型号: TCAN1043A-Q1

E2E 团队大家好、

公司计划在汽车 ECU 开发工程中使用 TCAN1043A-Q1 CAN 收发器。

但是、我们的客户要求所使用的 CAN 收发器必须已通过 C&S Group GmbH 提供的 IOP(互操作性)测试、如以下文档所述:

https://www.cs-group.de/wp-content/uploads/2017/03/IOPT.CAN_Specification_01.pdf

客户要求:
'使用中的 CAN 收发器必须通过 C&S Group GmbH 提供的 IOP 测试。'

您能告诉我、TCAN1043A-Q1 的 IOP 测试报告是否可用? 如果是、请与我们分享该报告。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Heonjong:

    是的、请联系您所在地区的 TI 代表以获取 地震报告、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    非常感谢您的迅速和出色的支持。

    我能够访问网站,你指导和成功获得必要的文件.

    此致、

    朴显宗