This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:Vrwm 最大值时的漏电流

Guru**** 3002830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654256/tpd1e05u06-leakage-current-at-vrwm-max

器件型号: TPD1E05U06

您好、

在数据表中:Vrwm=5.5V 时 IIO<10uA、Vio=2.5V 时 Ileak=10na (max)。

当 Vio 从 2.5V 变为 5.5V 时 Ileak 增加到接近 10uA 是正确的吗?

谢谢您、

Thomas   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    它很可能会保持在毫微安范围内、但对于工艺变化、我们会在低于 10microA 的数据表中提供它。 二极管在 5.5V 时仍关断、因此预计不会有很大的泄漏电流。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Bryan!