This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD441:漏电流

Guru**** 3001350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654257/esd441-leakage-current

器件型号: ESD441

您好、

在数据表中:Vrwm=–5.5V ~+5.5V 时 IIO<100nA。

Q1:这是一个单向 TVS。 为什么指定–5.5V ~+5.5V?

Q2:Ileak=50n (max)、Vio=5.5V。 为什么它指示 IIO<100nA?  

谢谢您、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    问题 1: 我们需要在数据表中修复这一问题、由此给您带来的不便深表歉意。

    问题 2: 50nA 在室温下测量。 在工作温度范围内测得 100nA。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Bryan!