This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:引脚编号的连接检查 DP83867ISRGZ 的 15

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653987/dp83867is-connection-check-for-pin-no-15-of-dp83867isrgz

器件型号: DP83867IS

BDCU_UPSD_ETHERNET.pdf 在给定的原理图中、我们为引脚编号提供了外部时钟参考 U1 的 15 (X1)(DP83867ISRGZ)。 外部时钟基准由 TMS320F28P650DK9PTP 生成、该器件在外部放置、通过引脚编号连接到 DP83867ISRGZ (U1) J1(连接器)的 3 个。

如果此信号连接需要任何额外的电路或滤波器、请建议使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayan:

    可以将 PHY 的基准时钟连接到 MCU。 只需确保时钟满足以下规格:

    如果 Clk 为 3.3V 或 2.5V、您将需要添加一个电容分压器、如数据表的这一部分所述。

    此致、

    Shane