This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:USB2 布线阻抗

Guru**** 3001740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654994/tusb2e221-usb2-trace-impedance

器件型号: TUSB2E221

尊敬的团队:

Intel 规范需要 USB2 布线阻抗应为 80 欧姆±10%、但 USB2 规范需要 阻抗应为 90 欧姆±15%、

因此、客户工程匹配 USB2 布线阻抗应为 80 欧姆±10%、是否存在任何风险?  

现在、客户可以通过 SI 测试。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadong:

    对于 USB2、80 +/- 10%应该没问题。 最好保持在 80 欧姆或以上。

    谢谢、

    Ryan