This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:L1 和 L2 中的 I2C 空闲

Guru**** 3006590 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654758/tusb2e221-i2c-idle-in-l1-and-l2

器件型号: TUSB2E221

您好团队:

当 TUSB2E221 处于 L1 睡眠或 L2 暂停状态时、I2C 和 GPIO 将处于空闲状态。 空闲是否意味着在 DP/DN 上发生恢复/远程唤醒事件之前 I2C 总线无法使用?

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    当 USB2 链路处于低功耗状态时、TUSB2E221 仍应能够执行 I2C 写入。 USB2 线路的状态不应影响 TUSB2E221 功能。

    谢谢、

    Ryan