This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1113:Re:符合 IEC 61131-9 标准

Guru**** 2962730 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1113, TIDA-010016, TIOL111, TIOL1123, TIOL221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654089/tiol1113-re-iec-61131-9-standard-compliance

器件型号: TIOL1113
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010016、 TIOL111、 TIOL1123、 TIOL221

您能否简单地检查并澄清一下、TIOL113 芯片组 是否符合 IEC 61131-9 标准?

 

如果是、则可以共享有关该项的更多详细信息(例如,执行哪种类型的测试或遵循 IEC 61131-9 标准的哪种类型的测试。)

 

到目前为止、根据数据表、我们能够表明只有 COM 速率才是遵循 IEC 61131-9 标准的事情。

 

因此、您能否分享有关此问题的更多详细信息、这可能有助于我们验证和最终确定器件。

 

等待您的提示回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denish、

    是的、TIOL113 是一款符合 IO-Link 标准的器件、符合 IO-Link 标准的物理层规范。  这些器件已按照这些规范进行了测试、并已在通过第三方 IO-Link 测试中心合规性测试的众多应用中得到采用。

    如果您认为有特定的参数不符合要求、请告知我您关注的具体参数。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的澄清、这对我们的评估确实有帮助。

    您能否分享任何特定的应用手册或文档、我们可以在其中获取符合 IEC-61139-2 标准的测试和测试结果的详细信息?

    谢谢、

    Denish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    IO-Link 合规性测试是在产品级别完成的、而不是在收发器级别完成的。  我们不能简单地将 TIOL1113 收发器发送到 IO-Link 能力中心进行认证。  当然、电压电平、上升/下降时间等的物理层规格与 TIOL1113 驱动器相关、器件数据表中列出了这些测试的相关属性。

    我可以参考的最接近的文档是 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDA-010016 (链接)、该设计使用 TIOL111 作为物理层收发器。  设计指南 (链接)包含一些具体测试结果、经 TMG 测试并提供了 测试报告 (链接)、声明此参考设计符合所列规范的基本要求。

    TEConcept 和 TMG 是两家 IO-Link 能力和测试中心公司、提供支持 TIOL111x 收发器的 IO-Link 固件堆栈。  合规性的进一步证据可能来自这两家公司都为 TIOL111x 提供了堆栈、如果收发器无法满足 IO-Link 标准的合规性测试、则预计不会出现这种情况。

    但是、我没有完全符合您需求的特定应用手册。  在 TI.com 上各种 TIOL111x TI 参考设计的设计指南中可以找到您感兴趣的其他相关信息。

    TIOL1113 是一款相当旧的器件、而 TIOL1112x 和 TIOL221 收发器的版本较新、还满足 IO-Link 标准要求。  TIOl1123 与 TIOL1113 引脚对引脚兼容、值得您考虑。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    感谢您的澄清。

    如果需要、我会检查是否打开此主题。

    谢谢、

    Denish