This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046AV-Q1:需要电气规格 (TCAN1046AVDMTRQ1)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654869/tcan1046av-q1-need-electrical-specification-tcan1046avdmtrq1

器件型号: TCAN1046AV-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望检查 TCAN1046AVDMTRQ1 的规格。 您能检查一下吗?

  • 耐受电压:
  • 击穿电压:
  • ESD 等级:

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    遗憾的是、我们没有指定通常在 ESD 特定器件中指定的此类参数、建议始终使用指定数据表的绝对最大额定值、谢谢。  

    此致、

    Michael。