This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:ESD321DYAR 引脚 2 的阴极是否为?

Guru**** 3002770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653064/esd321-is-the-cathode-of-the-esd321dyar-pin-2

器件型号: ESD321

您好、客户支持团队

您能否确认 ESD321DYAR (SOD-523) 的阴极是否为引脚 2? 另外、引脚 2 的引脚是否位于顶部标记“1L8“的左侧、也就是“1“的一侧? 针脚的圆形槽口是否位于阳极侧“8“的右上角?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuo:

    请查看下面介绍此 链接的常见问题解答 E2E

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解引脚分配。 非常感谢。

    我还有一个问题。 关于 ESD321DYAR 的卷带规格、数据表中所述的“Pin1 象限= Q1“是否意味着引脚 1 位于链轮孔的侧面?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这就是它的含义。 对于 ESD321DYAR、引脚 1 位于链轮孔侧面的象限 Q1 中。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要其他东西吗?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但是、我想澄清一个问题。

    我知道 ESD321DYAR 的引脚 1 对应于 Q1、但 Q2、Q3 和 Q4 意味着什么?

    我还想问、为什么仅为具有两个引脚的器件分配象限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuo:

    显示其他象限的图片仅作为参考显示。 每当客户实现制造流程自动化时、就会使用引脚的象限作为参考。 了解卷带中的引脚 1 很重要、因为这是单向器件、所以您不会错误地放置此引脚。

    此致、

    Bryan