This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473A-Q1:有关较新 SIC 收发器数据表子对象和 TCAN1473A-Q1 中的 FD 时序参数的问题。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473A-Q1, TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654316/tcan1473a-q1-question-about-fd-timing-parameters-in-the-newer-sic-transceiver-datasheetsubject-and-tcan1473a-q1

器件型号: TCAN1473A-Q1
主题: TCAN1462-Q1 中讨论的其他器件

您好:
 
我对 TCAN1473A-Q1 的 FD 时序参数有疑问。
 
TCAN1462-Q1 数据表明确列出了以下 FD 时序特性:
- tBIT(总线)
- tBIT (RXD)
-⊿TREC
 
但是、我无法在 TCAN1473A-Q1 数据表中明确找到这些参数。
 
您能否说明这些参数是否也适用于 TCAN1473A-Q1?
如果是、您能否分享这些限值和测量条件?
如果没有、我是否应该了解这些参数与 TCAN1462-Q1 一样没有指定/不保证?
 
感谢您的澄清、因为这会影响我们对 CAN FD 运行的时序裕度评估。
 
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryosuke、

    请参阅以下内容、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。
     
    我现在明白了、在 TCAN1473A-Q1 数据表中、相关的时序参数如下所示:
    - tΔBit(总线)
    - tΔBit Ω(RXD)
     
    这些值表示相对于标称 1 位时间的变化。
     
    这有助于我了解与 TCAN1462-Q1 数据表相比、时序特性的呈现方式有何差异。
     
    再次感谢您的支持和澄清。