This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS9638QML:需要更换部件

Guru**** 3001740 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654723/ds9638qml-need-a-replacement-part

器件型号: DS9638QML
主题 UA9638 中讨论的其他器件

您好、我正在尝试查找 DS9638CM/NOPB 器件的替换器件。 我们使用 DS9638CM/NOPB(DS9638 RS 422 双路高速差分线路驱动器)和 Digikey 的 UA9638CDR(uA9638C 双路高速差分线路驱动器)作为直接替代产品。  规格是否接近、如果不接近、我就能获得更好的替换器件方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendan、

    总的来说、我看不到 UA9638 会给您任何问题。 它与温度范围、数据速率、电源电压范围等密切相关 数据表较旧、因此提供的信息较少、但关键规格相匹配。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    Ethan