This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2452V-RE# EP:DE 和 RE#连接在一起?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654980/thvd2452v-ep-de-and-re-tied-together

器件型号: THVD2452V-THVD2452 EP

尊敬的团队:  

 

我正在调查 THVD2452-THVD2452 EP、以及该器件是否可以配置为半双工。 但是、会出现一个问题:信号引脚 DE 和 RE#是否连接在一起、以便可以使用单个源? 此外、我不确定器件内部的逻辑电平是否会决定是启用 DE 还是 RE#。

 

该团队是否能够在这里提供有关如何通过 THVD2452-SP 实现这一点的任何指导?  

 

谢谢您、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE 和/RE 引脚具有相反的极性、使它们由同一输入信号驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    是的、它们可以短接总线引脚以实现半双工。 它们还可以将/RE 和 DE 短接在一起、因此只需一个 GPIO 即可控制该模式。 这是一种非常常见的实现方式。 当它们将线路驱动为高电平时、将启用驱动器、禁用接收器、反之亦然。  

    此致、

    Ethan