This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:有关 THVD1424 IEC ESD/EFT 等级验收标准的问题

Guru**** 3002300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653938/thvd1424-question-about-iec-esd-eft-rating-acceptance-criteria-for-thvd1424

器件型号: THVD1424

关于 THVD1424 数据表第 6.3 节“ESD 等级[IEC]“、器件规定为:

IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
IEC 61000-4-4 EFT:±4kV

您能否说明使用了什么验收标准来确定这些评级?

例如、这些等级是否旨在表示:

收发器不会受到永久损坏(器件通过测试)、或者
是否符合特定 IEC 性能标准 (A、B、C 或 D)?

换言之、在 IEC 61000-4-2 和 IEC 61000-4-4 测试期间、是否保持正常的通信运行、或者仅仅是确定器件在测试后仍然正常工作的标准?

谢谢你。

image.png

引自 “slva711.pdf“↓

浪涌测试结果应根据功能丧失和性能下降进行分类。 IEC 61000-4-5 中规定、从大多数受保护系统的角度来看、这些类别包括:

(a) 在制造商、请求者或购买者指定的限值内具有正常性能。

(b) 不需要操作人员操作的暂时性功能丧失或性能下降。

(C) 需要操作人员干预校正的暂时性功能丧失或性能下降。

(D) 硬件或软件损坏或数据丢失导致的不可恢复的功能丧失或性能下降。 A 类适用于最可靠的应用。 D 级通常不为制造商所接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该收发器和其他收发器、收发器不会发生永久性损坏、无需进行外部校正(假设瞬态处于数据表规格范围内)。 因此、这将是选项 B、适用于该收发器保护的所有 ESD 变化。 根据瞬态的时序和幅度、A 类(运行仍正常工作)仍然是可能的。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果添加了一个外部阻尼电阻器来提高信号质量、电阻器是否也需要脉冲抗扰度来满足数据表中指定的 ESD 等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不 需要、该电阻器不需要 ESD 等级。 收发器仍然会达到其 ESD 等级。