This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:OE 引脚

Guru**** 3002450 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, ESD224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652631/tdp158-oe-pin

器件型号: TDP158
主题中讨论的其他器件: ESD224

尊敬的技术支持团队:

我对 OE 引脚有疑问。

我想通过电子邮件或友情私人消息向您发送 OE 引脚和上电的波形。 我期待您的答复。

如数据表中所述、OE 引脚上的测量电压约为 2.275V、低于数据表的 VIH 值 2.31V (Vcc=3.3V× 0.7)。

因此、某些 TDP158 器件正常工作、而其他器件则不工作。

我仅连接了一个 0.1uF 电容器、与数据表中的规定完全相同。

当我测量 OE 引脚和 GND 之间的电阻时、电阻约为 203k Ω、接近数据表中列出的 200k Ω 值。

我认为、为了使任何器件正常运行、OE 引脚上的电压电平必须超过 VIH = 2.31V。  

 

问题 1

您能否提供有关如何解决此问题的建议?

问题 2  

“图 7-1. 外部电容器控制的 OE“与外部电容器控制、电源是否在内部电路 VCC = 3.3V 中连接到 Rrst = 200k Ω?

 

image.png

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    使用外部电容器和内部上拉电阻的被动复位电路将正确设置 DP158 OE 引脚。 VIH 要求不适用于 OE 引脚。

    OE 引脚在内部通过 200k 电阻上拉至 3.3V、 但 由于内部偏置、OE 引脚上不会看到 3.3V。 建议使用 0.1uF 下拉电容器、需要根据有关功率斜升时间的 RC 时间常数延迟 (TR) 要求对其进行调整。

    TDP158 具体有什么问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。

    我知道、VIH 要求不适用于 OE。

    在意外行为单元中、存在一些 OUT_D1p/n 和 OUT_D2p/n 引脚之间的差分振幅接近零的情况。

    请注意、OUT_D0p/n 和 OUT_CLKp/n 引脚的输出正常。

    顺便说一句、即使向故障器件的 OE 引脚施加外部高电平 (3.3V) 信号、也不会产生任何输出。

    ・我们验证了 3 个 TDP158 器件(异常)、并验证了故障器件的输出信号、
    每个器件的不同输出引脚上会出现异常输出。
    对于所有 OUT_D[2:0]和 OUT_CLK 输出、某些单元的差分振幅都显示为接近 0。

    ・我们在 DDC 线路 (SCL/SDA) 上对合格和有缺陷的器件进行了波形比较测量。
      在连接 HDMI 显示器的情况下接通电源时、观察到正常器件    和有缺陷器件 SCL_SRC/SDA_SRC 和 SCL_SNK/SDA_SNK 的波形差异:

    确定单位:
      确认时钟和数据脉冲在正常电压电平下持续输出约 40ms。

    NG 装置:
      通信脉冲会在几个时钟周期后立即停止、否则信号电压电平本身会很明显
      不稳定(未能达到指定的高/低水平)。

    问题:

    我是否可以调整寄存器设置来修复此问题、或者我应该检查任何其他设置?
    器件的连接器侧 (OUT_D[2:0]和 OUT_CLK) 是否损坏?

    我通过 E2E 上的私人消息发送了原理图和波形。

    您能检查一下吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    1.主动驱动 OE 引脚,他们可以移除 R397 来创建被动复位电路吗? 可以调整 C169 以满足以下上电时序要求。

    2. EQ1 和 EQ2 在原理图中被拉至低电平、因此它们提供最小均衡。 需要根据输入通道插入损耗对此进行调整。 但这不会影响无输出问题

    3、对于 TDP158 输出端使用的 ESD、钳位电压过高、无法保护 TDP158 输出免受潜在的 ESD 损坏。 我们通常要求 8A IPP IO 至 GND 的钳位电压为 4.5V 或更低。  

    • 他们是否可以执行 TDP158 ABA 交换来查看器件或电路板是否存在问题?
    • 它们能否用钳位电压较低的 ESD 二极管替换电流 ESD 二极管、看看问题是否仍然重复?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。

    1.R397  已拆除、因此 OE 引脚的附加电源捕获波形仅为 C169 =0.1uF。

      此波形是否满足 数据表上的上电时序要求?

    2.3 感谢您的建议。 我还检查了 ABA 交换和 ESD 二极管保护。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    1.R397  已拆除、因此 OE 引脚的附加电源捕获波形仅为 C169 =0.1uF。

      此波形是否满足 数据表上的上电时序要求?

    TDP158 数据表中有一个拼写错误、在 OE 置为无效之前、Td2 保持 VDD 和 VCC 稳定。  

    对于 Td2、我们需要确保 OE 能够满足 100us 的最小值、而该 Td2 由 OE 引脚上的外部下拉电容器控制。

    我们需要使用示波器以及 VCC 和 VDD 来探测 OE、以检查 Td2 时序、现在示波器捕获结果不提供 OE 引脚时序。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David:

    1.

    我们需要使用示波器以及 VCC 和 VDD 来探测 OE、以检查 Td2 时序、现在示波器捕获结果不提供 OE 引脚时序。

    我已经分享了 VCC、VDD 和 OE 波形。 是否需要您看到上电时序?

    在 VCC(斜升)、VDD(斜升)和 OE(特别是在 VDD 稳定后大约 100 μs 到 300 μs 的范围内)的放大波形中显示 OE 至少在 200 μs 内保持在低水平是否足够?

    对于 Td2、我们需要确保 OE 能够满足 100us 的最小值、而该 Td2 由 OE 引脚上的外部下拉电容器控制。

    OE 是否有必要保持在 0.3V 或更低、至少达到 100 μs? 由于 CR 导致 OE 电平逐渐上升、因此请指定参考电平。

    3.

    您是否有推荐的 ESD 二极管? 我找不到它。

    ESD 保护二极管产品选择|德州仪器 TI.com

    例如、根据数据表和应用手册、ESD224 钳位电压为 8V。

    针对 HDMI 应用的 ESD 保护(修订版 A)

     我们通常要求 8A IPP IO 至 GND 的钳位电压为 4.5V 或更低。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    查看斜升时序波形、我们能否在 TDP158 退出复位后延迟 HDMI 5V 斜升?

    一些 4 通道 ESD 二极管可以满足钳位电压要求、但这需要对电路板进行重新设计、才能从现有的单通道 ESD 二极管更改为 4 通道 ESD 二极管、这是否适合它们?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我知道、OE 达到约 2.275V 后、HDMI 5V 电源电压上升。 因此、预计会出现什么行为? 它是为了确保对所有通道正确输出更可靠的 OE 复位吗?

    此外、关于 ESD 二极管、由于我们目前正在大规模生产、因此无法立即更改电路板。 为了便于参考、您能否提供符合要求的 ESD 保护组件的器件型号?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    我知道、OE 达到约 2.275V 后、HDMI 5V 电源电压上升。 因此、预计会出现什么行为? 它是为了确保对所有通道正确输出更可靠的 OE 复位吗?

    这更多是一个系统设计注意事项。 一旦供电方提供 HDMI 5V、HDMI 接收器通常会将其 HPD 驱动为高电平。 您希望在 HDMI 接收端将 HPD 驱动为高电平之前、DP158 退出复位(OE 引脚高电平)并处于正常工作模式。

    对于 4 通道 ESD、请参考 Nexperia PUSB3FR4 作为一个示例。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我了解 HDMI 信号上延迟 5V 的原因。 也感谢您提供的 ESD 示例。

    总结到目前为止我们的讨论:理解是否正确?

    ・Ω 仅将 0.1uF 电容器连接到 OE 符合数据表、和中推荐的电路
    除 HDMI 5V 之外、所连接的电源时序控制 (VDD、VCC、OE) 也正常。

    ・在多个 TDP158 器件中、存在单独的变体、其中通道不输出、而是
    EOS 等可能会造成损坏
      

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    您的总结是正确的。 我们还应该执行 ABA 交换、看看器件还是电路板有问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您是否有 TDP158 的 TLP 图或数据?  遗憾的是、TI 目前没有 PUSB3FR4 之类的深度快速复位二极管。

    ESD451:HDMI 保护 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    我没有 TDP158 引脚的 TLP 图或数据。

    谢谢

    David