This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:100m 时为 10Mbps?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655011/thvd1452-10mbps-at-100m

器件型号: THVD1452
主题中讨论的其他部件: DS15EA101

尊敬的专家:

您能否确认 THVD1452DGSR 在 100 米电缆长度下是否支持 10Mbps 速度?

此外、DS15EA101 这将支持 10Mbps 速度?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不取决于驱动器、而取决于电缆引入抖动的方式。 请参阅第 10.2.1.1 节(100 米≈300 英尺):

    接收器可以承受多大的抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    正如 Clemens 指出的、100M 将有一些抖动、可能会导致位错误。 如果您使用带 CRC 的协议、或许您可以摆脱它。

    - Bobby