This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:接口

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB921-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654827/ds90ub921-q1-interface

器件型号: DS90UB921-Q1

  1. 我这边使用了 DS90UB921 串行器。 另一端有由另一个团队拥有的解串器和 FPGA。 我将向他们提供我的数据格式规范。 我是需要配置其解串器、还是完全由他们负责?

  2.  我将 FPGA 与 DS90UB921-Q1 串行器连接。
    是否有任何参考 VHDL 代码可用于生成 RGB 视频接口并通过 μ I²C 配置器件?
    如果可用、您能否分享有关 FPGA 实现的示例设计或应用手册?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hetvi:

    1.不需要串行器侧的控制器对解串器进行编程。

    2.我们没有用于外部视频和 I2C 接口的参考 FPGA 代码。

    一旦输入端出现视频、UB921 将自动输出到解串器。 需要 I2C 接口的其他功能包括以下功能

    • GPIO 设置
    • I2C 直通
    • 像素时钟边沿选择
    • 图形生成

    此致、

    插孔