This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06DQAR 的最大微控制器温度、COO

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654917/tpd4e05u06-max-junc-temp-coo-for-tpd4e05u06dqar

器件型号: TPD4E05U06

尊敬的团队:

 

请帮助提供 TPD4E05U06DQAR 的以下详细信息:

  1. 最大垃圾温度
  2. COO  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    实际上、我们的 TVS 二极管没有功率耗散、因此 TJ。  Max TJ 为 125°C。

    您能解释一下什么是 COO 吗?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    COO 是指 国家/地区 of origin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    COO 是中国。

    此致、

    Bryan