This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 转接驱动器原理图和布局建议点审核申请

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653459/tusb522p-review-request-for-tusb522p-redriver-schematic-and-layout-suggestion-point

器件型号: TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB542

尊敬的团队:

请查找随附的 PDF 以供审核。
 
第 9 页显示了 TUSB522P 转接驱动器原理图。 转接驱动器输入连接到 FPGA 侧(第 6 页)、转接驱动器输出连接到 USB Type-C 连接器(第 7 页)。
 
您能查看原理图并告诉我您是否发现了任何问题或建议的更改吗? 此外、对于信号完整性和布线、如有任何布局建议或最佳实践建议、我将不胜感激。
 
感谢您的支持。
 
此致、
Bhadresh Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Im 对此进行了研究、COB 今天会给我一个答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TUSB522p EVM 作为参考布局和原理图。  

    这是 EVM 的链接: https://www.ti.com/tool/TUSB522PEVM

    我需要更多时间进行完整的布局审查。 我将在 1 个工作日内完成审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    共享的原理图只有第 7 页。 您能分享完整的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    查找随附的最新原理图 PDF 文件。

    e2e.ti.com/.../Jedi_2D00_d9_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是原理图审阅:
    e2e.ti.com/.../TUSB522p_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_LatticeSemi_5F00_JediD9_2800_6_5F00_10_5F00_2026_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已在原理图中实现您的输入。

    是的、U1A 是 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、U1A 为 FPGA、P3 为 Type-C 连接器。

    因此、请查看 C 型连接器连接并告知我需要更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。

    USB Type-C 实现存在一些问题:

    1) SSTX/SSRX 与一个电阻器连接在一起。 短接这些线路将导致 5Gbps 信号路径上出现残桩。 SMA 连接器将形成另一个残桩。 这会显著降低信号质量、并可能导致合规性失败。

    请参阅下面的方框图以了解正确的实现。

    选项 1:使用 TUSB542 等有源转接驱动器。 此部分将提供转接驱动器和交叉开关多路复用器的功能。

    选项 2:使用转接驱动器+ MUX:

    若要将信号拉至 SMA 接口、最好使用 USBIF 网站上的 USB 合规性装置: https://www.usb.org/compliancetools