This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:DP 转 eDP 接口

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655280/tdp142-dp-to-edp-interface

器件型号: TDP142

您好:

我的客户希望使用 TDP142 连接一个仅支持 DP1.4 的 AP 和一个仅支持 eDP 的显示面板。

规格如下:

1.分辨率:7680 x 936 (@60Hz)

2.输入接口:标准 DP 1.4(4 通道+ AUX + HPD)

3.输出接口:直接连接 eDP 面板(4 通道+ AUX + HPD ,旁路模式)

使用 TDP142 实现这样的连接是否会出现任何问题?

如果有更适合此连接的器件、请推荐。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    DP 和 eDP 之间的主要区别在于电线数量、不同的物理连接器以及不同的使用模式。 例如、eDP 可以选择为 LCD 面板提供背光电源、从环境光传感器获取指示以及控制监视器的亮度。

    但就主要链路而言、是相同的、因此您可以使用 TDP142 作为 DP 和 eDP 之间的转接驱动器。

    谢谢

    David