This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:兼容性查询:DS90UB983-Q1 与 DS90UB948-Q1、适用于 DP 转双 LVDS 显示应用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655115/ds90ub983-q1-compatibility-inquiry-ds90ub983-q1-with-ds90ub948-q1-for-dp-to-dual-lvds-display-application

器件型号: DS90UB983-Q1
主题: DS90UB948-Q1 中讨论的其他器件

我正在评估显示架构、并想确认所选器件的兼容性。

系统架构:

电路板 1:

  • 主机系统的小型显示端口 (mDP) 输入
  • DS90UB983-Q1 串行器
  • 同轴电缆输出

电路板 2:

  • 同轴电缆输入
  • DS90UB948-Q1 解串器
  • 到显示面板的双 LVDS 输出

预期信号路径为:

mDP 源→DS90UB983-Q1→同轴电缆→DS90UB948-Q1→双 LVDS 显示器

我想知道:

  1. 在该配置中、DS90UB983-Q1 与 DS90UB948-Q1 兼容吗?
  2. DS90UB983-Q1 能否通过同轴电缆与 DS90UB948-Q1 建立有效链路?
  3. 如果它们不直接兼容、您能否建议使用合适的串行器/解串器对、通过同轴电缆将 Mini Display Port 源转换为双 LVDS 显示器?
  4. 是否有与此实现方案相关的任何参考设计、应用手册或设计注意事项?

显示要求:

  • 接口:微型显示端口输入
  • 传输介质:同轴电缆
  • 显示接口:双 LVDS
  • 分辨率:1920 * 1080
  • 刷新率:60Hz
感谢您的支持。 我期待着你的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我们不在此公共论坛上讨论路线图器件和/或机密信息。 您正在使用的 FPD-Link 器件受 NDA 限制。  因此、请联系您当地的 TI 代表。