This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:IBIS 模型要求

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654607/ds160pt801-ibis-model-requirement

器件型号: DS160PT801

您好、  
我目前在我们的设计中使用 DS160PT801ACBT 作为 PCIe 重定时器。 我需要使用其 IBIS AMI 或 IBIS 模型来执行信号间隙检查。  

请向我提供模型。
希望得到早期响应。  
谢谢你  
此致  
Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    请申请安全资源访问权限。 IBIS-AMI 模型位于这里。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    感谢您的信息。 我已经请求了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  
    我已按照您的建议提出安全访问申请。 但我没有得到任何回应。 您能否为我们提供支持或模型、因为时间对我们来说有点关键。  
    希望您能理解。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    很抱歉耽误你的时间。 您应该立即拥有访问权限。

    此致、

    Charles