Other Parts Discussed in Thread: ALP
器件型号: DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP
我们目前正在尝试从解串器侧生成 1920×1080 @ 30 FPS RAW10、4 通道设置测试图形、然后生成 Qualcomm QCS5430 芯片组。 我们在 soc 端获得 SOF 和 EOF、但帧请求失败。 我附加了 sensor.XML 文件、其中包含我们在 Qualcomm 端用于启动摄像头的寄存器序列。 您能否回顾一下并告诉我们是否需要进行任何修改? 我附加了失败 dmesg 日志以供您参考。
需要设置的参数很少、您能检查一下并告诉我是否需要更改任何参数值吗? 特别消隐和输出像素时钟。 解串器处有 26MHz 外部时钟。 需要设置什么 CSI_TX_SPEED?