This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24-Q1:原点的 国家/地区

Guru**** 2952500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652883/esd1lin24-q1-country-of-origin

器件型号: ESD1LIN24-Q1

你好。

 

我想请求您的支持、确认 以下组件的 国家/地区 of Origin (COO):

 

  • 器件型号: ESD1LIN24DYFRQ1
  • 制造商: Texas Instruments

 

出于进口和海关合规目的、此信息为必填项。

 

请提供:

 

  1. 此器件型号的 国家/地区 of Origin (COO) 声明
  2. 如果适用、确认 COO 是否因制造批次而异
  3. 支持此信息的原产地证书 (COO) 或官方文件

 

此外、如果 此组件有替代制造工厂(非中国原产地选项)、请告知我们。

 

 

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    这是我们无法在 E2E 这样的开放论坛中分享的机密信息。 您可以发送电子邮件至 pd_demandcreate@list.ti.com 吗?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的澄清。 我将向提供的地址发送一封电子邮件。

    在此之前、您能否确认此申请的典型响应时间? 这将有助于我在我的最后作出相应的计划

    此致、
    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    要回答第一个问题、不应超过一天。 如需申请官方文件提供相关支持、我认为您需要获得 PPAP。 这可能需要一个月的时间。 如需申请 PPAP、您需要完成官方流程。 我不太熟悉这一点、因此可能有一个不同的流程可以更快完成、因此请联系电子邮件、我们的 PME 应该能够提供更多指导。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我希望您做得好。

    我已将申请发送至提供的电子邮件、但尚未收到回复。

    您能否告诉我、是否有 其他渠道或联系方式 来获取 此组件的 国家/地区 of Origin (COO)? 目前、我们只需要此信息即可在内部进行处理。

    感谢您的支持。

    此致、
    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是奇怪的米格尔,我没有看到一封电子邮件。 您可以尝试直接发送电子邮件至 bryanr@ti.com 吗?

    此致、

    Bryan