Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXV0108, TXV0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AXC4T774
Thread 中讨论的其他器件: TXV0108、 TXV0106
对于 SPI 时序分析、TI 是否可以在 SN74AXC4T774 中提供转换后的时钟通道和转换后的数据通道之间的最大通道间偏移?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXV0108, TXV0106
器件型号: SN74AXC4T774
Thread 中讨论的其他器件: TXV0108、 TXV0106
对于 SPI 时序分析、TI 是否可以在 SN74AXC4T774 中提供转换后的时钟通道和转换后的数据通道之间的最大通道间偏移?
尊敬的 Tufan:
对于偏斜敏感型应用、还有按设计要求<400ps 的 TXV0106/ TXV0108: www.ti.com/.../txv0106.pdf
Regardsd,
插孔