器件型号: BZX84WC16V-Q1
您好团队:
我们正在寻找一个齐纳二极管、它能够在 1uA 至 5uA(最大高达 10uA)的极低齐纳电流下稳定运行。
齐纳电压可以是 10V 至 20V 之间的任何值。
任何人都可以建议使用适用于我们应用的齐纳二极管吗?
正在查找您的回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BZX84WC16V-Q1
您好团队:
我们正在寻找一个齐纳二极管、它能够在 1uA 至 5uA(最大高达 10uA)的极低齐纳电流下稳定运行。
齐纳电压可以是 10V 至 20V 之间的任何值。
任何人都可以建议使用适用于我们应用的齐纳二极管吗?
正在查找您的回复
尊敬的 Sv:
您在这里的应用是什么? 当前、我们没有为该电流指定齐纳管。 我在过去对 50uA 进行了一些测试、在 15V(这是我们拥有的最低齐纳电压(高于 10V)时、它开始非常不稳定。 我们即将释放一些新的齐纳电压 (10V、11V、12V、13V)。 我猜它们在较低的齐纳电流下会更稳定。 我将在 50uA 下对其进行测试;我可以添加 5uA 下的测试条件并了解得到的结果。
此致、
Bryan
您好 Bryan、
感谢您的答复。
我们计划 在其中一款产品中使用 MOSFET 驱动器 VODA1275。
从数据表中可以看出、开路电压 (VOC) 最高可达 24V、所选 MOSFET 的最大栅源电压为 20V。
MOSFET 驱动器的短路电流仅约为 20uA。
因此、我们必须将 OC 电压调节到低于 FET 绝对栅源电压的限值。
我们即将发布一些新的齐纳电压 (10V/11V,12V,13V)。 我猜它们在较低的齐纳电流下会更稳定。 我将在 50uA 下测试它;我可以添加 5uA 下的测试条件并查看得到的结果。
您能否提供这些新二极管的预计发布日期?
正在查找您的回复
尊敬的 Sv:
今年是 12 月的第二周、我们仅针对 DYF 封装发布了 10V、11V、12V 和 13V 齐纳电压。 不过、这种情况下只有电流处于 mA 范围内的齐纳电流。 DBZ 和 DCK 预计发布时间为 2Q2027。
我们已经推出了低精度齐纳二极管(目标是实现容差为 2%的 50uA 齐纳电流)、但 RTM 预计明年将是第 2027 季度。
如果您有任何后续问题、请告诉我。
此致、
Bryan