This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539A-Q1:TCA9539-Q1 可直接替代器件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655675/tca9539a-q1-drop-in-replacement-of-tca9539-q1

器件型号: TCA9539A-Q1

尊敬的专家:

您能否帮助我确认 TCA9539AQPWRQ1 可以直接替换 TCA9539QPWRQ1、无需进行任何软件更改? 这两款芯片之间的主要区别是什么?

 

谢谢、

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们具有相同的器件地址和寄存器。 A 支持 5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。