This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848Q-Q1 的 RTOS 驱动程序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654808/dp83848q-q1-rtos-driver-for-dp83848q-q1

器件型号: DP83848Q-Q1
主题中讨论的其他器件: Ethernet-SW

您好团队  

您是否会帮助提供 DP83848Q-Q1 的 RTOS 驱动程序?  在下面的网站链接中只能找到 Linux 驱动程序?  

以太网软件驱动程序或库|德州仪器 TI.com

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我的团队正在查看此查询。 请注意、DP83848 是一款较旧的器件、其支持非常有限。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome

    感谢您的快速答复。  

    是否将提供 DP83848Q-Q1 的 RTOS 驱动程序? 如果是、您会分享您的时间表吗?  我的客户将在驾驶舱中为 Volvo 使用 DP83848Q-Q1、并需要 RTOS 驱动程序来进行 MCU 软件开发。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    使用的是哪种主机 MCU 和 SDK? 848 的 RTOS 驱动程序结构因主机和 SDK 版本而异、因此我们不太可能提供与非 TI MCU 直接兼容的 848 RTOS 驱动程序。

    我建议此集成过程:

    1) 在所需的 MCU SDK 中确定 PHY 驱动程序结构和 API 要求。 理想情况下、此 SDK 中有现有的 PHY 驱动程序可供参考。

    2) 根据 (1) 中标识的结构将端口 848 驱动程序传输到 MCU SDK 中。 Linux 驱动程序 是主要寄存器和功能逻辑的有用参考。

    请告诉我此程序存在的任何差距或挑战。

    谢谢您、
    Evan