This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:请求 TUSB8020BEVM 原理图和 PCB 设计文件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655525/tusb8020bevm-request-for-tusb8020bevm-schematic-and-pcb-design-files

器件型号: TUSB8020BEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

您好:

我目前正在查看 USB 3.0 集线器设计的 TUSB8020BEVM 评估模块。

我想在定制电路板设计中将 TUSB8020B 器件用作 2 端口 USB 3.0 集线器、我尝试介绍 TUSB8020BEVM 硬件设计。

您能否为 TUSB8020BEVM 提供以下设计文件?

1.原理图文件
2. PCB 布局文件
3.光绘文件
4.材料明细表
5.任何可用的 Altium、OrCAD、PADS 或其他 CAD 源文件

这些文件对于查看参考设计、USB 3.0 布线、电源设计和布局指南非常有用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunphil:

      我们提供了 TUSB8020B EVM 原理图和布局的 Candence 文件以及 BOM 文件。 如果您有兴趣,请接受我的友谊请求 ,我将通过私人消息发送。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。
    我已向您发送了一个友谊请求。

    如果您能用私信向我发送 TUSB8020B EVM Cadence 设计文件、原理图、布局和 BOM、我将不胜感激。

    或者、您也可以通过电子邮件发送给我 、地址为 gurodnt@guromulsan.co.kr。

    此致、
    Eunphil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的友谊请求、可能系统已损坏。

    我通过电子邮件发送、您收到了吗?

    好极了

    Brian