This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD451:HDMI 保护

Guru**** 2943040 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654136/esd451-protection-for-hdmi

部件号: ESD451
主题中讨论的其他器件: TDP158

您好的团队、

我正在寻找 HDMI 保护器件、其钳位电压为 8A IPP IO 至 GND、其电压应为 4.5V 或更低。

因为 TDP158 存在 ESD 保护问题。

当前的 ESD 保护器件为 DF2B6M4BSL、似乎是 PUSB3FR4 以实现低翻滚电压。

TDP158:OE 引脚 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

是否有 PUSB3FR4 等 ESD 器件?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    遗憾的是、我们没有任何钳位在 4.5V 以下的器件。 这个下游 IC 是否有任何 TLP 图或数据? ESD451DPLR 是 DF2B6M4BSL 的 P2P 替代产品。  

    PUSB3FR4 是一款深快速复位二极管、目前我们的产品组合中没有这款二极管、这是我们明年的路线图。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    遗憾的 是、TI 剂量没有 TDP158 的 TPL 图或数据。

    TDP158:OE 引脚 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    感谢您选择 深度快速复位二极管的路线图。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    我们计划在明年第三季度发布 5V 和 3.6V 深快照器件。 这可能会发生变化、因此我会让您随时更新。

    您能否分享您尝试保护的 PIN? 是 OE 吗? 线路中还有其他东西吗、比如电阻?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    保护目标引脚为 TMDS 输出 (out_Dxn/p) 和 TMDS 时钟 (out_CLKn/p)。

    只有共模噪声滤波器。

    此致。

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 TTD、  

    在这种情况下,我仍然认为你需要一个深快照设备。

    为您带来的不便深表歉意。

    此致、

    Bryan