This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:1000BASE-T1 应用帮助

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721EVM-MC, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654700/dp83tg720s-q1-1000base-t1-application-help

器件型号: DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TG721EVM-MC、 DP83869HM、 DP83869

您好:

我希望联系应用工程师、获得有关 1000Base-T1 应用的一些见解/设计支持。

我想讨论几个应用。 TI 是否有此类人员?或者所有支持仅限于公共论坛?

请提供任何信息。 感谢您的时间和帮助。

此致、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    请在此处发布您的问题。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。 第一个问题与 DP83TG721x-Q1 PHY 的 TRD+/D-信号的上升/下降时间有关。 我 知道这取决于多个因素、但是否有任何参考文档或仿真模型可以帮助我确定这些值?

    其次、我对适用于介质转换器应用的 DP83TG721x-Q1 PHY 感兴趣。 目标是将 T1 转换为光纤。

    我看到了 PHY 数据表中提到的 DP83TG721EVM-MC 、其中显示了一个用例、其中 PHY 通过 RGMII 背对背连接 DP83867 以将其转换为 1000Base-T DP837G721x-Q1 能否 通过 RGMII 与 DP83869HM 背对背连接、以将其转换为光纤?

    再次感谢您抽出宝贵的时间提供帮助。 如果我的任何一个问题都不清楚、请告诉我。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    1.我们不测量 TRD+/D-信号的上升时间。 DP83TG721 的 PMA 符合 IEEE 802.3 标准。 这些测试包括用于代替上升时间测量的 PSD 和发送器抖动规范。  

     DP83TG721 可提供 IBIS 文件。 也许这可以帮助您确定上升时间值。 请在 721 产品页面申请.ibs 文件的安全资源访问权限。  

    2.是的。 您可以将 DP83TG721 背对背连接 DP83869。 遗憾的是、我们没有这种 EVM 设计。 我建议使用现有的 DP83TG721EVM-MC 设计文件作为参考、并将 DP83867 替换为 DP83869。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回复、并为 IBIS 模型指出正确的方向。

    感谢您确认使用 DP83TG721 和 DP83869。

    我将查看参考设计并从中继续。

    再次感谢您的时间和帮助。

    此致、

    基督教