This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:SN65DSI85 执行并排功能?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656000/sn65dsi85-sn65dsi85-perform-side-by-side-functionality

器件型号: SN65DSI85

你(们)好

  1. MCU 的 DSI 的帧速率限制为 30FPS 和 60FPS。
  2. 该 MCU 提供 2 个 MIPI DSI(双通道,2.5GB/s DPHY)接口。

在第二种条件(双眼:通过 2 通道端口 A / 2 通道端口 B @ 2.5Gb/s DPHY 实现双 1080p @ 30FPS)下、是否可以在并排配置中将该 MIPI 信号转换为双路 1080p @ 60fps LVDS 输出 (LVDS A 和 LVDS B)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DSI85 无法更改视频的实际帧速率或分辨率、它只能 将 MIPI DSI 输入转换为 LVDS 视频输出。

    支持的分辨率限制为每个 数据通道高达 1Gbps、最大 DSI 时钟速率为 500MHz。

    您能否分享一个图表来说明您要查找的配置、包括输入和输出视频分辨率。 请包含分辨率、LVDS 配置和 DSI 配置(速率,使用的数据通道等)。 这将有助于我们更好地了解您的要求、以提供合适的解决方案。

    此致、
    Ikram