This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223:MAX3223IPW 的发送器部分故障

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655118/max3223-transmitter-section-failure-of-max3223ipw

部件号: MAX3223

HI 在一个应用中 MAX3223IPW ,强制接通与无效的 bar 引脚与零欧姆电阻器连接。 错误地、强制也使用零欧姆电阻器接地。 最初 IC 工作正常,现在 RS 232 上的发送部分发送垃圾,而 IC 的 RS232 接收部分工作正常。 您能判断、由于无效的 BAR 引脚接地已损坏 IC 吗?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /INVALID 是推挽输出;将其短接至错误的电压确实可能会损坏器件。 但是、错误的连接可能会将 VCC 拉 低、而断开该连接则会解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我同意克莱门斯的上述声明,因为无效是一个输出。 我建议移除将 INVALID 引脚连接到 FORCEON 引脚的零欧姆电阻(因此 INVALID 不会永久短接至 GND)。 Forceon 可以保持短接至 GND。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。 它用于与 MK70 NXP 控制器和外界的通信。 对于多次下电上电操作、该 IC 在相同配置下工作约 6 个月。 现在显示的是垃圾。 查询是它在这段时间内的工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 它用于与 MK70 NXP 控制器和外界的通信。 对于多次下电上电操作、该 IC 在相同配置下工作约 6 个月。 现在显示的是垃圾。 查询是它在这段时间内的工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    收发器可能会随着时间的推移而缓慢损坏。 我将在运行期间测量确切的 Forceon 和 Forceoff 电压、并尝试断开“Invalid“引脚以查看故障器件是否正常工作。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。 现在、我用新的配置更改了 IC、其中 /INVALID 连接到 FORCEON、但 FORCEON 和 GROUND 之间没有电阻 、因此/INVALID 现在没有接地。 希望此配置能够正常工作。

    此致

    Anurag Bajpai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    无论哪一种、这都是此器件的正确设置。 如果您遇到更多问题、请再次联系。

    此致、

    Ethan