This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:TLK10232 IBERT 测试失败–EVM 和系统之间不同步

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650809/tlk10232evm-tlk10232-ibert-test-failure-no-sync-between-evm-and-system

器件型号: TLK10232EVM
主题中讨论的其他器件: TLK10232、 TEST2

RE_ TI 对 HP Israel.msg 的支持 

我们正在寻求您的支持、解决使用 TLK10232 时遇到的未解决问题。
摘要:
  • 设置:TLK10232 EVM 通过光纤链路连接到我们基于 FPGA 的测试仪板
  • TEST1(EVM 环回)–通过
  • TEST2(EVM +系统流量)–通过
  • TEST3(两侧 IBERT/PRBS)–失败(无同步)
详细信息:
  • PRBS31 在两侧生成并验证
  • 禁用 AN 和 LT
  • 设置 SYNC_STATUS_CHECK_DISABLE
  • 测试了多个 TX/RX 均衡设置(无影响)
  • 附加了配置脚本(与工作测试相同)
观察结果:
将 EVM 连接到我们的 IBERT 系统时、虽然两侧都是独立工作、但没有同步/锁定指示。
我们感谢您在以下方面提供指导:
  1. EVM 和外部 FPGA 之间 IBERT 互操作性所需的配置
  2. 任何已知限制或要求的对齐(时钟,极性,训练等)
  3. 检查我们的配置是否存在潜在的不匹配问题
这个问题目前阻碍了我们的进展。
请参阅随附的对应项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    我来看一下。 请留出一些时间供我答复。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles、谢谢您。

    目前、我们无法通过鉴定器件来替代传统解决方案。
    期待您的答复。

    此致。

    Dror 和 Mark