This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3227E:FORCEOFF 下的 ROUT 状态

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655393/trs3227e-rout-state-in-forceoff

器件型号: TRS3227E

你(们)好 我计划并联两个 TRS3227E、并使用 FORCEOFF 在多路复用方案中禁用一个。 为此、CMOS 侧必须处于高阻抗状态。 器件被强制关闭 (FORCEOFF=0) 时、Rout CMOS 输出引脚的阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    它应该是高阻抗的、但让我仔细检查一下、然后返回给您。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    我无法得到确切的确认、但我的同事认为它应该是高阻抗。 我们的其他 RS RS-232 收发器特别指出、当 Forceoff=low 时、ROUT 将具有高阻抗、并且该器件没有理由不同。 因此、您应该可以将两个 ROUT 引脚连接在一起。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Ethan、 我将回答这个问题。

    谢谢、

    Jon