This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:测量 DS90UB635-Q1 的正向通道眼图高度

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654088/ds90ub635-q1-measure-the-forward-channel-eye-height-of-ds90ub635-q1

器件型号: DS90UB635-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB638-Q1

您好、

我们如何根据数据表中给定的参数测量串行器的正向通道眼图高度。  

image.png

此致、

Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚安 Manoj、

    我希望您做得好。 保证高速通道性能的主要要求是满足我们的通道规格文档中定义的插入损耗和回波损耗限制。 您使用的是哪种解串器? 您是否可以访问该解串器的通道规范?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorden:

    我们使用 DS90UB638-Q1 解串器、但为了验证串行器电路、 可测量此参数。

    此致、

    Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Manoj、  

    我看到、从今年早些时候起、你在下面的问题中向另一位代表提出了这个问题。 我将联系之前的应用程序。 查看他们是否找到了用于测试眼高的 NDA 文档。 由于是 NDA、我们无法直接在论坛上共享文档、因此、您可以联系当地的 FAE、以便开始该流程? 请保持更新:)
    e2e.ti.com/.../ds90ub635-q1-how-can-we-measure-the-serializer-forward-channel-output-jitter-differential-forward-channel-eye-opening

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorden:

    是的,我收到了 FAE 的那份文件。 根据测试 ID 5.3、测量应在 DOUT−(复制 DOUT+)处进行。 不过、此时、反向通道信号也存在还是不存在?、然而、我们只需要测量正向通道眼图高度。
    此致、
    Manoj Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Manoj、

    为了测量眼图通道高度、只要在 DOUT 探测期间没有连接解串器、就不会有反向通道信号;反向通道由解串器生成。 您仍然可以探测 DOUT-、但应该会很好。 但是、我仍然想强调的是、您从此测试获得的测量结果并不能代表 FPD-Link 性能。 为了确保系统按预期工作、您应该优先将 S 参数保持在规格范围内。 我将在下面发布 FPD3 要求的文档。  

    https://www.ti.com/lit/an/snla224b/snla224b.pdf |请参阅文档的第 16 页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorden:

    根据测试 ID 5.3、我们需要在 DOUT-处探测正向眼图高度、而解串器始终连接以实现同步(基准时钟)、此反向通道信号可能出现在 DOUT-或不出现。

    此致、

    Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Manoj、

    很抱歉测试过程误读、但 DOUT-引脚上没有反向通道信号。 确保在 DOUT-处进行测量、这样就没有问题。

    谢谢、

    Jorden Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorden:  

    感谢您的快速答复。

    这意味着我们可以测量 DOUT-串行器侧的正向通道眼图、DOUT-处没有任何反向通道信号。

    此致、

    Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Manoj、

    是的、这完全正确、反向通道信号会污染 DOUT+的信号完整性、因此该过程要求 DOUT+测量很困难。 DOUT-提供不受反向通道信号阻碍的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorden:

    我会检查,谢谢你的支持.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 让我了解最新信息。