This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83:IOVCC 可用、而 VCC、LVDSVCC 和放大器;PLLVCC 不可用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656205/sn75lvds83-iovcc-available-while-vcc-lvdsvcc-pllvcc-not-available

器件型号: SN75LVDS83

您好团队:

我们正在使用 SN75LVDS83BDGGR 开发定制电路板。 此系统由电池供电。 我们为 VCC、LVDSVCC 和 PLLVCC 提供 3.3V 电压、为 IOVCC 提供 1.8V 电压。 在保持 1.8V IOVCC 处于活动状态的同时关闭 3.3V 电源是否可以接受?
 
此致、
Kadam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    据我所知、这应该是可以接受的。 有关更多详细信息、请参阅 SN75LVDS83B 数据表的第 10.2.2.1 节 — 上电序列“。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolas,

    感谢您的反馈。

    此致、

    Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    别担心。 如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    我现在将关闭该主题。

    此致、

    尼古拉